よりスマートな輸送で人命を保護

旅行、または仕事でハンドルを握っている場合でも、誰もが急いでいます。 道路では、近道をしたり追い越し車線を走行したりする手段が取られるでしょう。 線路の場合は、効率性や時間通りの発着が重要になってきます。 しかし、何よりも大切なのは安全に到着することです。

フリアーシステムズは、明るさや天気の条件にかかわらず交通流を監視して事故を検知することで、旅行者に前方の危険や遅延、代替ルートなどをより良く通知するスマートな赤外線/可視カメラシステムを備えた、インテリジェントな輸送用ソリューションを提供しています。 また、フリアーシステムズは迅速かつ正確なポータブルの放射線/爆発物検出器を配備することで、テロ関連の危険から輸送システムを保護し、交通の障害を取り除き、人々や業務を動かし続けることにも役立っています。

悪条件でも信頼性の高い検知

赤外線カメラを使用することで、低照度の条件や直射日光、薄い霧の中でも鮮明な画像が得られます。 赤外線センサーは熱反応のわずかな違いに基づいてシャープな画像を生成するため、光を必要とせず、車両や歩行者、自転車などを高い信頼性で24時間連続して検知できます。
Incident-detection-AID.jpg

放射線の検知と識別

フリアーシステムズのidentiFINDER Rシリーズ放射線センサーは、放射性物質(ガンマや中性子)をリアルタイムで検知、警告、検証、特定、識別します。 それらのセンサーは、ミッションの要件を満たすために、さまざまなフォームファクターや感度を有しています。 操作インターフェースは共通のため、トレーニングの時間や費用を削減しながら、オペレーターの自信を向上させることが可能です。
Transportation-Radiation-Banners.jpg

あらゆる角度から施設をモニタリング

当社の赤外線カメラや可視光セキュリティカメラ、レーダー、周辺侵入検知ソフトウェアは、重要エリアでの不正な行動や運営の安全性をモニタリングするのに必要な幅広い適用範囲を誇ります。 また、他のシステムで生成されるアラームを基に視覚的検証を行うことも可能です。
Transporation-Security-Banner.jpg

スマートインフラを実現する高度な映像解析

車両や歩行者が検知ゾーンに入ると、その存在や事故関連のデータ、統計処理に使用する情報、事故前後の解析に使用するデータなど、さまざまな種類の交通データが専用アルゴリズムによって生成されます。 その情報により、信号機や電気道路標識、その他の可変情報表示(VMS)パネルなど、サードパーティー製システムを起動できるのです。
Traffic-Data-Analytics.jpg

爆発物の痕跡検出

Fido Xシリーズのハンドヘルド爆発物探知機(ETD)にはフリアーシステムズ独自のTrueTrace検知技術が搭載されているため、クラス最高の感度で幅広い爆発物を検知できます。 使い勝手のよいETDにより、軍隊や法執行機関、救急・消防の最前線において、迅速に意思決定が行えます。
Fido-X4-Category-3.jpg