早期火災検知
火災を早期に検知し、コストのかかる損害や損失を回避
火災が早期に発見されないと、企業に深刻な経済的、環境的、商業的損害を与えると同時に、地域社会にも損害をもたらす可能性があります。
現在の火災検知システムのほとんどは、火災が始まったら封じ込めるように設計されていますが、これは遅すぎることがよくあります。しかし、非接触型温度監視を活用すれば、自動赤外線カメラはホットスポットをピンポイントで特定し、1秒あたり最大60回までライブ温度データの更新を提供できます。これにより、壊滅的な火災が完全に広がる前にそれを止めるために必要な迅速かつ情報に基づいた決定を下せます。この高度な火災監視機能により、災害が発生する前に潜在的なリスクを特定し、軽減できます。