小型のハンドヘルド型サーモグラフィカメラは、問題を確認して修理を行うための鍵となります。 高温と低温が色で表示されるため、暖房シートや触媒コンバーター、駆動系のコンポーネントなどに関する問題を簡単にトラブルシューティングできるのです。

自動車の修理・メンテナンスを向上
迅速かつ正確なトラブルシューティングで顧客満足度を維持
自動車のメンテナンスや修理を行う担当者は、システムをすばやく診断し、未検出の問題がないようにするために、すぐ使用できる適切なツールを必要としています。 そして自動車の電気/コンピューターシステムがより複雑になってきているため、作業をすばやく効率的に行えるように、サーモグラフィカメラや最新の試験・測定ツールといったハイテク装置を使用することが多くなっているのです。
問題の原因を追跡

信頼できる正確な測定値
自動車の修理技師は、電気システムを試験するために信頼できる正確なツールを必要としています。 CAT III-1000 V/CAT IV-600 Vまでの安全規格を持つフリアーシステムズの産業用デジタルマルチメーターを使用すれば、AC/DC電圧や抵抗、電流などを正確に測定できます。

システムを内側から点検
ビデオスコープは自動車の奥深くまで入るため、非常に狭いスペースを通して操作することで、シャープで鮮明な動画や画像が得られます。