可視カメラとサーマルセキュリティカメラ – どちらが必要ですか?

監視カメラ は、セキュリティ担当者が侵入者を追跡し、発生事象検証し、発生事象を分類するのに役立つ 画像キャプチャします。効果的な画質得るには、適切なセンサーまたはカメラを選択することから始めます。 2つの一般的なオプションが表示され、明確な理由から両方ともサーマルカメラが不可欠です。E2Eセキュリティソリューションで可視カメラとサーマルカメラ使用する場合の主な違いとシナリオ 次のとおりです。

 

可視、NIR、およびサーマルセンサー

従来の監視カメラは、画像を生成するために光を必要としますただし、特に屋外、遠隔地または地方場所では、セキュリティアプリケーションに最適照明が常に利用できるとは限りませんカメラ電磁スペクトル さまざまな 範囲どのように依存しているかを理解することにより、システムインテグレーターは、ほとんど画像キャプチャ課題を克服するビデオソリューションを設計できます。

電磁スペクトル

電磁スペクトル

電磁エネルギーにはさまざまな波長があります。人間の目は、波長が 400〜750 ナノメートルの範囲で、さまざまな色で表示されるスペクトル上の可視光しか見ることができません。従来の防犯カメラは、可視光を利用して、ターゲットの識別、顔認識、物体認識、および訴訟手続きのための証拠クラスのビデオに最適な詳細なカラー画像を作成します。これらはビデオ監視の標準であり、ほとんどのユースケースの要件を満たしています。また、とてもお手頃なオプションです。

一方、 赤外線 NIRまたは略してIRエネルギー は肉眼では見えませんNIRカメラはこの目に見えない光を見ることができるため、暗い場所でも明るい画像を提供できます。これらのカメラは、多くの場合、 NIRレーザーまたはLEDを使用して、物体に当たって跳ね返ったときにイメージャが見ることができる近赤外線(通常は850〜940 ナノメートル)をビームします。NIRカメラ主な制限、 依然として反射光に依存しており、通常は白黒画像しか生成しないことです。それらは検出範囲が短くなる傾向があり、コントラストの低い画像を生成する可能性があります

一方、サーマルセキュリティカメラ は、最大14 m の範囲の中波および長波のIR 波長を検出し、熱を放出します。アクティブ IRシステムとは異なり、サーマルカメラは光に依存しません。これらは、すべてのオブジェクトから放出されるまたはサーマル放射のみを検出するパッシブセンサーです熱特性の違いをキャプチャし、これらの変化を高コントラスト 画像に反映することで、サーマルカメラは完全な暗闇の中でビデオを生成します。通常 可視カメラ—に影響を与える条件不十分な照明、 シフトライト 雨、太陽のまぶしさ、煙、または反射は、サーマルカメラには—影響しません。 これらの理由から、サーマルカメラは24時間対応の監視と長距離検出を必要とする過酷で厳しい環境最適なソリューションです。

決定要因

可視カメラサーマルカメラのどちらを配備するかを決定するために、境界セキュリティシステムを設計するときに、システムインテグレーターが評価する必要のある基準は次のとおりです。

  • 機能識別:アプリケーションで、衣服の色や髪の長さなどターゲット上の特定の機能を特定する必要がある場合は、可視 カメラ 最適なオプションです。 屋外 パンチルトズーム カメラこの目的でよく使用されるため、セキュリティオペレーターは、分析カメラまたはレーダーセンサーによってターゲットが検出されると、容疑者を追跡して特定できます
  • 範囲コスト削減のために設置する カメラの数 最小限 に抑えながらカバレッジを最大化することを 顧客 望む 場合、カメラの間隔 重要ですサーマルカメラは、困難な状況でも 数百メートル離れた物体を検出できるため、最適な選択肢になります
  • 環境条件:視界を低下させる悪天候の影響を受けるサイトでは、カバーする最大距離が可視 カメラの範囲内であっても、熱センサーが必要になる場合があります。 例えば、50メートルの範囲の可視カメラは、明るい霧を通してその距離画像をキャプチャできる 場合がありますが、夜間は、同じカメラが50メートルで見ることができません。 セットアップを簡素化 し、視認性を保証するには、悪環境条件でサーマルを使用することをお勧めします。
  • ビデオ 分析パフォーマンス:誤警報の数を最小限に抑えながら確実に検出することは、特に外部のセキュリティアラーム監視会社によってリモートで操作されるアプリケーションにとって、セキュリティ業界の重要な問題点です ビデオ分析で最も要求の厳しいシナリオは、ほとんどの場合サーマルを使用します。これは、サーマルカメラが照明や気象条件—に—関係なく高コントラストの画像を生成し、分析のパフォーマンスが向上し、より正確な検出につながるためです。 サーマルカメラは、影、太陽の反射、照明条件の変化、昆虫、揺れる葉などの発信元からの誤警報の影響も受けにくくなっています。

 

重要なポイント

要約すると、可視カメラは、監視アプリケーションの識別および証拠の基準を満たすための最良費用効果の高いオプションです。 悪天候によって妥協することができず、検出範囲が長く夜間のビデオ分析で優れたパフォーマンスを発揮するカメラが仕様に必要な場合は、サーマルカメラが最適 です。

境界監視用に展開された包括的なセキュリティソリューションは、サーマルカメラと可視カメラの両方を活用します。ターンキーシステムは、サーマルセンサーと可視センサー両方 を備えたマルチスペクトルパンチルトズーム カメラも採用しますこれらのカメラ貴重なカラービデオを提供し、可視センサーが実行できない状況では、サーマルセンサー鮮明な画像提供しますレーダーと統合すると、これらのカメラは、 優れた追跡、状況認識 および脅威評価のために、検出されたターゲット の合図に移動しました。 これらすべてのビデオ操作とリアルタイム応答プロトコルは、高度なビデオ管理システムまたはコマンド アンド コントロールソフトウェアを介して効率的に管理できます。

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

Related articles

Choosing a Camera

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top