サーマルカメラが遠隔地の変電所の周囲を保護する方法

Insights from the Fieldシリーズは、熱画像技術を毎日推奨、展開、使用するフリアーシステムズのエキスパートの洞察を備えています。重要なインフラストラクチャのセキュリティ、安全性、および機器保護におけるサーマル技術の多様なアプリケーションについてご説明致しますので、ぜひご参加ください。

セキュリティ担当者は、重要なインフラストラクチャサイトで許可されていない車両や個人をすばやく検出できなければなりません。侵入検知がないと、変電所などのエンティティが物理的な攻撃を受ける可能性があります。 世界的な電力業界組織である CIGRE によると、変電所の 88% が毎年少なくとも 1回の侵入を経験し、10% が同じ時間枠で 20回以上の侵入を経験しています。遠隔地の変電所を外部の脅威から保護するために、電力会社は優れた監視と保護のために耐久性のあるサーマルカメラに依存しています。

遠隔地の変電所のセキュリティの最大の問題点

セキュリティ違反によって引き起こされた主要な変電所の故障は、住宅所有者、企業、およびミッションクリティカルなインフラストラクチャに悪影響を及ぼします。物理的セキュリティはユーティリティに対して最優先事項ですが、境界システムの設計、設置、および運用にはスキルが必要です。遠隔地、限られたネットワーク接続、最小限の照明、内部セキュリティ監査、および北米電力信頼度協議会への準拠は、変電所のセキュリティディレクターとシステムインテグレーターの両方が直面する課題の一部です。

 

FC-Series-ID-men walking in and out of alarm zones.jpeg

サーマルセキュリティカメラは、昼夜を問わず、悪天候下で周囲を監視します。

 

境界侵入検知システム(PIDS)のサーマル

数十年前に主流であったセキュリティシーンに登場して以来、サーマルセキュリティカメラは、悪天候や過酷な環境で昼夜を問わず境界を監視できるため、遠隔地の変電所の境界セキュリティに最適なソリューションになりました。

サーマルカメラは、物体や人が発する熱特性のわずかな違いを測定して、高コントラストの画像と信頼性の高い侵入検知を生成します。これにより、セキュリティ担当者は、早期介入のために境界に到達する前に侵入者を検出できます。

高度なサーマル技術の業界リーダーとして、フリアーシステムズは利用可能な最高のセンサー品質を提供しています。境界カメラの多様な組み合わせ特徴として持つ、フリアーシステムズのトータルセキュリティソリューションは、大小の展開の両方に適応できる、レンズと検出範囲の幅広い選択肢を提供します。フリアーシステムズの成功実績は、ユーティリテイが FLIR カメラを何度も選ぶ理由の1つです。

 

FC_Series_ID_1.2.jpg

サーマルカメラは、「注意を払う」と誤警報が発生する可能性がある場合に、変電所の内部を効果的に監視できます。

 


設計の推奨事項

変電所にサーマルカメラを配備する場合、パフォーマンスを最適化するために考慮すべきいくつかの要因があります。フリアーシステムズの専門家からのヒントをいくつかご紹介します。

  1. 保護する必要があるものを特定します変電所固有のニーズを評価し、脅威を定義し、監視する必要のあるエリアを決定します。最寄りの都市から数マイル離れた地方、または小さな変電所の場合、カメラを配置して、外周がしっかりと見えるようにします。誰かが近づいたら、十分な警告が必要です。公有地や歩道に隣接する都市部の変電所の場合、歩行者が不愉快な警告を簡単に生成する可能性があるため、“注意を払う”のは費用対効果が高くない場合があります。これらのシナリオでは、変電所の内部を監視する赤外線カメラの方が適している場合があります。

  2. 既存のインフラストラクチャを最大限に活用:サーマルカメラは、地上 4〜5メートル以上に設置する必要があります。ただし、一部の変電所の柵の高さはわずか 2〜3メートルです。この場合、電柱またはタワー構造にカメラを取り付けることをご検討ください。新しい溝を掘る代わりに既存の構造を利用すると、時間とお金の両方を節約できます。

  3. アプリケーションに適したカメラを選択:4000平方メートル未満の小さな変電所の場合、オンボード分析機能を備えたFLIR Elara™ FC シリーズ IDカメラをフェンスラインに沿って配置すると、大半はうまくいきます。短距離から中距離のニーズには、FLIR Elara FBシリーズが優れた経済的オプションです。一般的なトラフィックを監視するために、可視カメラ、またはゲートにFLIR Saros™ DH-390 ドームなどの熱画像と光学画像の両方を提供するカメラを設置します。高価サイトである大規模な変電所(約 8000平方メートル)の場合は、FLIR FCシリーズ IDカメラとFLIR Saros™ DMシリーズを組み合わせてフェンスラインをカバーすることをご検討ください。さらに、FLIR Elara™ DXシリーズFLIR Triton™ PTシリーズなど、可視ストリームとサーマルストリームの両方を備えたパンチルトカメラを取り付けて、優れた監視と脅威評価のために周囲を見回します。

 

最後の考慮事項として、管理、運用、および機能を合理化するための適切なソフトウェアを選択してください。顧客が監視、アクセス制御、レーダー、およびその他の異種システムを1つのプラットフォームで管理が必要な大規模なアプリケーションの場合は、コマンド アンド コントロールソフトウェアをご検討ください。エンタープライズレベルの監視操作には、ビデオ管理システムが最適であり、数台のカメラを使用する小規模なアプリケーションには、ネットワーク ビデオレコーダーで十分です。プロジェクトの規模に関係なく、アプリケーションに適したシステムの評価、設計、設置、およびプログラミングを支援できる専門家チームと提携してください。

 

システムの設計に役立つその他のリソースについては、当社の電気公益事業のウェブページをご覧ください。

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

Related articles

Choosing a Camera

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top