FLIR Nexusの見える形で実感できる利点

ignacio.jpg多くのセキュリティ専門家がFLIR Nexusに注目し始めていますが、この先進的なイノベーションがもたらす目に見える形で実感できる利点についてはまだ明確に理解していない人もいます。 それでは、それを解説する適任の人物とは?FLIRセキュリティソフトウェアのアーキテクトであり、Nexusの第一人者でもあるIgnacio Vilches Rojoに勝る人はいないでしょう。

FLIR Nexus:サーモグラフィアプリケーションには、どのような具体的な利益がありますか?

FLIR Nexusを理解する良い方法は、まず今日のセキュリティマネージャーが直面している中心的な課題を把握することです。Ignacioによると、ここで一番重要なのは、状況認識を高める必要性です。「状況認識には、特定の状況を把握し、関連情報を収集・分析し、潜在的なリスクに対応するための情報に基づく決定判断を下す能力が含まれます。」と、彼は説明します。

境界セキュリティの従来の設計について考えると、多くの人はシステムにはさまざまな検出とデータ処理/処理技術が含まれると期待します。

通常、FLIRはお客様と協力して、サーマルカメラ、可視カメラ、レーダーを組み合わせた仮想バリアを構築し、検知分析と統合します。これらのカメラは通信プロトコルとしてNexusを使用して連携し、人、動物、車両を追跡する正確な情報を提供します。しかし、ここで考慮すべき重要なポイントが1つあります。

「セキュリティチームが対応方法を決定するのは、境界違反の後のアクションです。残念ながら、これはセキュリティシステム設計にギャップがあり、最終的にはオペレーターに総合的な状況認識がないことを意味します。」

状況を読む

Nexusは、デバイスとシステム間のギャップを埋め、セキュリティ境界内外の環境をより完全に理解する上で役立つソフトウェアと独自の通信プロトコルです。

高レベルの状況認識を実行するには、通常、顧客はさまざまなセンサーによって表示される地理データを収集し、ターゲットの移動に応じて適切なハンドオフを調整する、何らかの高度なソフトウェアが必要になります。FLIR Nexusは、この野心を異なる方法で満たしています。エッジデバイスは、中間のソフトウェアまたはサーバーを必要とせず、サーバー/クライアント形式で通信できるため、所有コストを削減できます。

FLIR Nexusデバイスは、すべてのエッジデバイスがリアルタイムで通信するため、簡単な構成で簡単に設置できます。

「検知用のカメラ分析と組み合わせると、Nexusはエッジでターゲットを特定、検索、追跡できます。」と、Ignacioは述べます。「潜在的な脅威がシーンを移動すると、Nexus対応デバイスは地理データを他のNexusデバイスに伝達し、シームレスな引き継ぎを提供して継続的な追跡を実現します。この機能によって、十分な情報に基づいた意思決定をするための完全な状況認識が得られます。」

もう1つの利点は、Nexusにより、顧客はより少ないデバイスを使用して広い領域でカバレッジを拡大でき、全体的な状況認識の提供をはるかに手頃な価格で提供できることです。

Nexusの違い

Nexusのモジュール式アーキテクチャは、主要な市場差別化要因です。その戦略的に積み重ねられた構成ブロック方式は、堅牢で多層的かつ完全に統合されたセキュリティソリューションを構築します。常に同じ基本構造で最適ソリューションを構築することで、後方互換性が確保され、たとえ何年先であっても将来、拡張または変更する場合でも、その作業を簡素化します。このレベルの将来性により、Nexusはかなりの能力面の利点を保持できます。

「熱画像、可視画像、地上レーダーの映像をFLIRの分類分析と組み合わせることで、多層構造のNexusは、長距離とあらゆる気象条件下で、脅威の検出、識別、追跡、行動を支援します。」とIgnacioは語ります。「特に、脅威をリアルタイムで検出でき、迅速な対応とセキュリティ侵害に直面した際に継続的に適応する能力にとって重要です。」

他にも多くの通信プロトコルが存在しており、中にはオープンなものもありますが、そのほとんどはセキュリティ分野でサーモグラフィプロセスが広く採用される前に開発され、定義されました。当時、開発者は代わりに可視スペクトルカメラに注目していました。

「現在、Nexusは、FLIRセンサーとの高レベルの統合を達成するために必要なすべての機能と設定へのアクセスを許可する唯一のプロトコルであり、最高の画像を提供します。特に、カメラは、接続して使用できる機能を提供するため、定義上サーバーになります。また、Nexusプロトコルを使用する他のカメラのクライアントになります。私は、これをNexusの機能をカメラ自身が最大限に活用できるようにする、さらなる差別化要因だと捉えています。これにより、まったく新しい可能性の世界へのアクセスが開かれるのです。」

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

FLIR Nexusバンドルをご覧になり、境界セキュリティを改善する方法をご確認ください。

FLIR_Line_Ironbow.png

空間の認識

その好例が、レーダーとの統合です。レーダーからの検知を空間(緯度と経度)のポイントとして提供することで、レーダーを地図上に表示したり、カメラで指差したり、または単にアラームを提供したりでき、セキュリティ上の大きな利点となります。

「映像から「窓」を作り、物体を緯度と経度座標でリアルな世界に出現させてはどうでしょう?」と、イグナシオは語ります。「それは高度な数学を必要とし、精度を確保するためには適切なキャリブレーションが必要ですが、最終的にはNexusを使えば、映像内のターゲットが現実世界のターゲットになるのです。つまり、物事が起こると、意味を持つことになります。地図上の物体を見ることは、自分に向かって移動しているのを実際に見ることを意味します。もっと意味があるのです。」

彼はこう付け加えています。「Nexusはソフトウェアであり、プロトコルであり、作業方法です。地理データも提供するため、一部の人が考えるような単なるトランスレータではありません。確かに、外部ソフトウェアは、すべてのビデオをホストする巨大なマップを持っている可能性があるため、時には改善を提供できます。私たちはそれをNexusに置き換えようとしているのではなく、現状の認識に関するユーザー体験を向上させようとしているだけです。この点こそが、現在のセキュリティ市場にとって極めて重要な要素です。

Nexusは、リアルタイム監視とデータ分析を強化する明確な道筋を提供しており、FLIRはこのアプローチを長年にわたり実践してきました。

「Nexusは、非同期的に配信される情報の並行ストリームとともに、質疑応答通信の組み合わせをサポートしています。したがって、システムオペレータは、Nexusと各デバイスに提供する膨大な量の情報のおかげで、何が起きているかをリアルタイムで受け取ります。たとえば、Nexusはカメラの視野角とパンの位置、チルトをリアルタイムで提供します。今でも市場ではあまり一般的な機能ではありませんが、Nexusの開発者たちは約20年前から、将来の市場ニーズを見越してこの機能を構想していたというのです。

確かに、同じ結果またはアラームを実現する方法はたくさんありますが、Nexusはそれを容易にします。

「私にとって、価値は結果についてそれほど多くはないが、その結果を達成するのがいかに簡単か」と、Ignacioは述べます。

グローバルインパクト

FLIR Nexusが、世界中の用途において、サーモグラフィと運用上の安全性に与えている影響は、非常に大きいものです。

「Nexusだけが、すべての異なるセンサータイプに必要な幅広い機能を提供できます。」と、Ignacioは言います。「FLIRアルゴリズムは、アーティファクト(不要/偽り)のない、新鮮かつ正確な画像をお客様に提供します。さらに、これらの画像はシーンに応じて継続的に適応されます。センサーが常に最高の画像を生成するように、人間が継続的に値を微調整するようなものです。Nexusは、これらのアルゴリズムが動作するために必要な特定の設定の構成を可能にします。」

FLIRは、あらゆるタイプの用途に対応するセンサーやデバイスを製造している数少ない市場プレーヤーの1社です。インテリジェン画像、赤外線および可視(カメラ)技術、高度な分析を統合し、昼夜を問わず、どのような条件でも人、資産、業務を保護します。独自のNexusプロトコルにより、FLIRのデバイスはエッジでリアルタイムで相互に通信し、正確な状況認識を実現します。

Ignacioは、次のように結論づけています。「現在、分析に関しては多くの選択肢があります。しかし、分析が本当に境界セキュリティに役立っているのか、または迷惑アラームを生成し、ソリューション全体の効果を低下させていないかを自問してみてください。当社のNexus対応デバイスは、お客様が低コストで簡素化されたソリューションの作成を支援すると同時に、オペレーターに提供された情報が関連し、正確であることを確認します。」

Related articles

FLIR Nexusとは何で、なぜ重要なのですか?

Read more
Choosing a Camera

Retrofit Your Surveillance with FLIR NDAA Compliant Cameras

Read more
Application Story

Data Center Implements Infrared Inspection of Critical Switchgear

Read more
Back to top