Triton FHシリーズカメラが誤警報を低減し、検知精度を向上させる方法

歴史的に見て、より強力なセキュリティを構築するということは多くの場合、周辺を監視するための警備員を増員することを意味していました。プレーンかつシンプル。過去30年間、周辺セキュリティをより強化させるには、監視カメラやその他のセンサーをマルチプライヤーの強化として導入することを意味していました。今日、このようなカメラやセンサーの最新の進化を表す、セキュリティカメラには、複数のイメージャーやオンボード・ビデオ分析が構築されています。これは、ビデオ、センサー、人工知能のそれぞれのメリットを結集し、厳しい環境でリアルタイムの洞察と脅威検知を実現します。極めて重要なインフラストラクチャ施設のセキュリティディレクターたちが、最新のTeledyne FLIR Triton™ FH-シリーズマルチスペクトルカメラを使用すれば、業界最先端の技術を活用して受信範囲を拡大し、誤警報を低減し、24時間365日のモニタリングを改善します。

オペレーターの頭を悩ますこと

インテリジェントなビデオ監視技術への移行によって周辺監視は強化されましたが、リモート監視とイベント・ベースのビデオ・システムに依存するセキュリティ・オペレーターたちは、分析手法を使用したビデオ・ソリューションからの誤警報に悩まされています。Center for Problem-Oriented Policing(問題解決センター)によれば、わずか1年の間に、誤警報が全国で18億ドル相当の警察の時間とリソースの無駄につながっているという結果が出ています。誤報が続くと、施設側のコストが増大するということは言うまでもありません。

迷惑な警報は、環境条件、信頼性の低いイメージング、パフォーマンスの低い分析によって発生する可能性があります。例えば、低光量の場合、植物やペット、野生生物も侵入者と同じように可視センサーをトリガーします。

常時オンのマルチスペクトルデバイスの利点

低品質の画像に由来する誤検知の問題に対処するために、Teledyne FLIRでは、2つのカメラモデルがあるTriton FHシリーズをつくりました。最初のモデルはTriton FHシリーズIDです。クラス最高のサーマルイメージング詳細、4K可視イメージング、高性能オンボード分析により、信頼性の高い侵入者の検知、分類、および地理的位置を提供します。二つ目はTritonです。これは、FHシリーズIDと同じ機能を備えながら、放射線測定技術を追加して、火災の早期検知用途におけるインシデント対応を強化します。いずれのモデルも、卓越した熱感度だけでなく、警報を瞬時に評価し、4K画像を使用して詳細を特定する機能を備えているため、警報発生時には応答者の貴重な秒数を節約できます。

極めて重要なインフラ施設は、サーマルスペクトルと可視スペクトルの両方に対する高精度の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)ベースのビデオ分析、誤警報の最小化、優れた状況認識のための地理位置特定脅威など、最新のカメラで提供されている最先端の技術的進歩の恩恵を大いに享受しています。オンボード・スケジューリング・ツールを使用すれば、オペレーターは、時間、営業時間、季節性に基づき、分析で使用するスペクトルを選択して検出を行うことができます。セキュリティスタッフは、照明や環境条件に関係なく、検知と評価能力を最適化するために、日中は可視ストリームで分析を実行し、夜間はサーマルストリームで分析を実行することを選択できます。

周辺保護に関しては、Triton FH-シリーズIDは常時オンの監視専用に設計されています。このデバイスは、さまざまな環境シナリオにおける、あらゆる照明条件や高い検知の信頼性に対し、最適化されたカバレッジを確立しています。最終的に、これらのカメラは、顧客満足度と顧客維持率を向上させる、より良いユーザー体験を提供します。

2つが1つより優れている理由

FHシリーズは、サーマルイメージングと4K可視イメージングの各技術両方において最高レベルの技術を統合し、最も困難な周辺環境に対するリアルタイム状況認識を実現します。これは、どのような照明条件(風、雨、霧、雪)でも、セキュリティ・システムは、イベントが発生したときにそれをキャプチャし、検証されたアラートと実用的な洞察を適切な担当者に配布し、フォレンジック・レビューのために詳細な情報を収集することができます。

プロファイルS、G、TのONVIF準拠の統合型システム、Triton FHシリーズは、Teledyne FLIR United VMSおよび多くのサードパーティ製ビデオ管理システム(VMS)と緊密に統合するように設計されており、シームレスな構成と操作体験を提供します。

安全を確保するために境界監視システムが構築された施設かどうかに関係なく、侵入の脅威は古くから存在しており、施設への不要な侵入を確実に予防的に阻止、検知、警告、追跡するシステムの必要性があります。Teledyne FLIRのTriton FHシリーズを使用すれば、侵入検知と分類を強化し、あらゆる脅威に対して、いつでも、あらゆる状況で、情報に基づく、検証済みの正確なアラーム応答をトリガーできます。

 

関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら

 

Related articles

Choosing a Camera

暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンを紹介

Read more
Back to top