住宅検査によくある間違いを避けるためのサーモグラフィカメラのヒント

サーモグラフィカメラは、水漏れ、熱気/冷気侵入害虫など、他のテクノロジーでは検知できない隠れた問題を明らかにする能力を備えた、素晴らしいツールです。しかし、建物検査、HVAC、電気システムの専門家でさえも、サーモグラフィに表示されているデータを理解することは必ずしも容易ではありません。サーモグラフィカメラを購入した場合、または検査プログラムにサーモグラフィ画像を追加することを検討している場合、これらのよくある間違いを確実に回避してください。

第1位の間違い:画像の解釈ミス

FLIR One Edge ProFLIR C5などのFLIRカメラで住宅を検査すると、意味がなく誤解しやすい可能性のあるコールドスポット、ホットスポット、パターンを発見することになります。赤外線画像を正しく解釈し、湿潤区域、空気漏れ、潜在的なカビの問題、水漏れ、シラミなどの害虫の侵入、断熱材の欠落、その他の問題を特定するには練習が必要です。

ヒント:

  • すべてのコールドスポットやホットスポットが問題であるわけではありません。判断を下す前に注意を払ってください。問題を誤診すると、あなたが誤っていたことを証明する高コストの破壊的措置が引き起こされる可能性があります。
  • 現場で迅速な意思決定をしてはいけません。何かよく分からない点がある場合、特に始めたばかりの時は、画像をオフィスに持ち帰り、画像を大画面に表示させて確認してから最終的な決断を下し、レポートに記載します。
  • 自信が持てるようになるまで、レポートにサーモグラフィ分析を含めることで追加請求や宣伝をしてはなりません。確信できる問題に関するいくつかの観察事項を含めることで、価値を付加します。
  • Wi-Fi接続されたFLIRカメラからの画像を直接アップロード、整理、共有できるFLIR Igniteの内蔵機能を活用してください。データを1か所で安全に保管し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできます。
  • FLIR Thermal Studioなどのレポートソフトウェアに投資してください。こうしたソフトウェアは、画像を簡単に解釈できる編集、測定、分析ツールを提供します。
  • サーモグラフィカメラを使用する調査を行う前に、赤外線画像の解釈について勉強してください。ITC認定は優れたスタートポイントです。また、無料のオンライントレーニングもたくさんあります。

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

これは、この住宅の屋根や2階からのかなり深刻な水漏れのようです。それともこれは冷気でしょうか? HVACベントの漏れですか?

第2位の間違い:温度計測の誤り

正確な温度の読み取りは間違いやすいものです。家屋検査向けに設計されたFLIR製品は通常、±2%の精度範囲ですが、特定の材料(光沢のある金属など)は、カメラが示す温度に大きな影響を与える可能性があります。放射率、距離、その他の要因がカメラにどのように影響するかを理解せずに、温度測定値に頼るべきではありません。

ヒント:

  • 温度測定が必要な場合の放射率の調整方法を十分に理解してください。放射率の科学はレベル I サーモグラフィコースで説明されています。
  • 特に、研磨された金属などの光沢のある物体の温度は、放射率が低いため、サーマルイメージャーでは正確に測定できない点に注意してください。しかし、多くの場合、比較的簡単かつ安価な手段を使用してターゲットの放射率を高めることは可能です。
  • 広角カメラは、近くにある物体の測定に最適化されていることを忘れないでください。小さなターゲットの温度を遠くから測定する必要がある場合、FOVが狭いカメラを検討してください。
  • 負荷がかかっているほとんどの電気機器は高温になるため、ホットスポットに気付いただけでは問題が発覚しない可能性があります。検証している機器が正しく機能している時の温度を把握してください。

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

このブレーカーは熱いようですね。これは問題ですか?

第3位の間違い:ツールの限界を知る

FLIR ONE Proがサーモグラフィで考え得るニーズをすべて満たすことができれば素晴らしいでしょう。しかし、FLIR ONEFLIR C5などのエントリーレベルのカメラは優れたツールですが、それぞれに限界があります。大半のツールと同様に、テクノロジーそのものとその使用方法によって制約を受けます。サーモグラフィカメラに関する専門知識の習得には時間がかかり、一部のアプリケーションでは、E8 Proなどの高性能カメラが必要になる場合があります。

ヒント:

  • エントリーレベルのカメラは、塗装された壁(または他の放射率の高い表面)の表面温度で約1.5°Cの差を検出することに注意してください。エキスパートカメラの場合、その差は0.02°Cと小さく、高精度です。
  • サーモグラフィで湿度の問題を検出するといった特定の用途では、微妙な温度差を検出できる高性能カメラが必要になります。
  • できれば、長期的にニーズを満たすカメラを購入してみてください。エントリーレベルのカメラから始めると、かなりの効果が得られますが、目的の用途に高性能カメラが必要であることが分かっていれば、最初からそうしたカメラを入手することでコストを削減できます。

termiteTrails_inWalls.jpg

わずかな温度差だけで害虫の存在が明らかになることから、このシロアリ検出のイメージには高い感度と解像度が必要です。

住宅の問題を診断する際に間違いを避ける最善の方法は、認定サーモグラファーになることです。Infrared Training Center (ITC) は、サーモグラフィの科学、サーモグラフィカメラを使用する際のベストプラクティス、画像を正しく解釈する方法、オンラインリソースとサポートを掘り下げたコースを提供しています。

Related articles

How To

サーモグラフィで水漏れを検出する方法

Read more
Application Story

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラで隠れた害虫を駆除

Read more
Tech Note

赤外線検査で忘れてはならない3つのポイント「FORD」

Read more
Back to top