購入前に知っておくべきサーマルカメラの仕様

ニーズに最適なカメラを探そうとすると、サーマルカメラの仕様数に圧倒されることがります。分離された仕様は、代わりにカメラについて多くの—情報を提供し、熱画像装置の機能を決定する要素の組み合わせを示します。

すべての仕様は役立つ情報を提供しますが、アプリケーションに適したカメラを再購入するために考慮する必要がある主な仕様は次のとおりです。

範囲

[範囲] は、カメラが校正され、測定可能な温度の全スパンです。

一部のカメラには、より広い範囲の温度をより正確に測定するために複数の範囲があります。アプリケーションで遭遇する可能性のある温度を把握してください。ボイラー、炉、炉などの高温機器を測定するなど、特定の工業用途では、より高い温度範囲のカメラを選択することが特に重要です。

range-1.jpg

キルン(左)の温度測定などのアプリケーションには、高い温度範囲のカメラが必要です。カメラが範囲外の場合、「*」はカメラが温度を推測していることを示します。

測定視野角(FOV)

視野は、カメラのレンズによって決定され、カメラが任意の瞬間に見るシーンの範囲です。クローズアップ作業には、広角FOV(45°以上)のレンズが必要です。長距離の作業には、望遠レンズ(12°または6°)が必要です。一部のカメラは、異なる用途のために複数のレンズで利用できます。

field-of-view-comparison-1.jpg

FOV は、カメラの視野と距離を決定します。望遠レンズは距離測定(左)に、広角レンズはクローズアップ作業(右)に適しています。

熱画像解像度

カメラの解像度は、カメラがシーンに持つピクセル数です。解像度が高いということは、、各画像により多くのピクセル、詳細、正確な測定が得られる可能性など、より多くの情報が含まれていることを意味します。アプリケーションによっては、特にターゲットに近づけることができれば、低コストで解像度の低いカメラで対応できます。遠く離れたところから小さなターゲットを測定するには、より高い解像度が必要です。

low and high resolution-1.jpg

低解像度のカメラは、近接距離(左)でのターゲットの測定に適しています。距離(右)で測定するには、高解像度カメラが必要です。

温度分解能(NETD)

温度分解能またはノイズ等価温度差(NETD)は、カメラで見ることが可能な最小の温度差を示します。数値が低いほど、赤外線システムの温度分解能は高くなります。低コストのメーカー製のカメラは、業界標準の30°Cではなく、50°°CでNETDを使用することによって感度の低下を隠している可能性があります°。

測定するターゲットに通常、温度差が大きい場合は、NETD が低いカメラは必要’ありません。ただし、水分問題の検出など、より微妙なアプリケーションには、より感度が高いことが望まれます。

Studs in wall-JPEG (Web - 72 dpi) (1).jpg

壁のスタッドなど、微妙なディテールを検出するには、高い温度分解能が必要です。

焦点

カメラは、焦点が固定されている、つまり焦点が常に合っている、手動の焦点がある、つまり、ユーザーがカメラの焦点を調整する、または自動の焦点が自動焦点になっている、つまり、シーンのコントラストに対してカメラが表示できる内容に基づいて自動焦点が調整されるという場合があります。一般に、より多くのエントリーレベルのカメラは固定フォーカス、高性能カメラは手動または自動フォーカスのいずれかになります。手動と自動のフォーカスの長所は、ユーザーのニーズに帰結します。

out-of-focus-and-in-focus-1.jpg

正確な温度測定には、フォーカス画像が必要です。

スペクトル範囲

スペクトル範囲は、カメラのセンサーが検出する波長の範囲であり、マイクロメートル(µm)で測定されます。ほとんどのガス検出カメラ(プロパン、メタン、ブタン検出器など)は中波長カメラであり、3µm~5µmのスペクトル範囲があります。ほとんどすべての他のサーマルカメラは長波で、スペクトル範囲は8µm~14µmです。長波長カメラは、電気検査から消防検査まで、他のほとんどの用途に適しています。

midwave-and-longwave-pics.jpg

中波長カメラはプロパン、メタン、ブタン(左)などのガスを検出するために使用され、長波長カメラは他のほとんどの用途(右)に使用されます。

ニーズに最適な熱画像カメラを決定する際には、これらの重要な仕様を念頭に置いてください。1つのスペック値のみを見ると、サーマルカメラの機能がよくわかることを覚えておいてください。たとえば、湿度などの微妙な問題を検出する必要がある場合、高温度分解能のカメラが熱感度も高い場合は、問題はありませんか。

開始場所が必要な場合は、FLIR Exxシリーズで汎用ハンドヘルドカメラを確認してください。長距離の電気工事またはユーティリティ工事については、FLIR Tシリーズをご覧ください。、クローズアップ工事またはエントリーレベルの選択肢については、FLIRONE ProFLIR C3のような低コストのカメラをご検討ください

Related articles

Fundamentals

放射率はどのようにサーマルカメラに影響しますか?

Read more
Back to top