実務者が教える!サーモグラフィカメラ活用術

サーモグラフィカメラは実測の強い味方視覚のインパクトで契約率向上に貢献

住宅設計と並行し、工務店の指導などを通じて高断熱住宅の普及にも取り組む松尾和也さん(松尾設計室)。住宅づくりの現場でもとても身近な存在になったサーモグラフィカメラですが、所持しているにも関わらず使用頻度が低いといったケースが少なくありません。また、使い方によっては、その効果が薄くなってしまうこともあります。サーモグラフィカメラをフル活用している松尾さんに、実務者の視点からその活用法を聞きました。

「勘」を補うツールとしても有効

松尾さんのポリシーは、「自分で計算し、実測する」ことです。その徹底ぶりは「目に見えないものは全て計測する」ほど。カタログ上のスペックだけで判断せず、生のデータを自ら収集することで、「真に費用対効果の優れたもの」を選ぶことができると考えているからです。
 これまで温度測定には、放射温度計を使っていましたが、ピンポイントでしか測れないことや、対象から離れるほど精度が低下することに悩んでいました。そのため、8 年ほど前に、サーモグラフィカメラを導入しました。
 当初は国内メーカーのカメラを利用していましたが、東京大学大学院准教授の前真之さんから、スマートフォン用のFLIR ONE を譲り受けて以来、フリアーのカメラを愛用し続けています。 松尾さんがフリアーのカメラを使っている最大の理由は、スーパーファインコントラスト(MSX)という独自技術にあります。これは、熱画像に、通常の写真を重ね合わせ、画像を鮮明にする技術です。温度差の少ない高断熱住宅を撮影しても「細部が明瞭で、後でどこを写したのかがすぐわかります。勘でわからないことを教えてくれるのがサーモグラフィカメラの良さです」と松尾さんは語ります。実践と実測による「答え合わせ」を繰り返しいくことで、高断熱住宅づくりの「勘」が養われていきますが、サーモグラフィカメラは、その「勘」を補完するためのツールだと言うのです。

Matsuo-san1.png

フリアーのサーモグラフィカメラで撮影した新築現場写真と熱画像。対象物の輪郭がはっきり写ることが特徴

ビジネスチャンスが拡大する可能性も

松尾さんが使っているサーモグラフィカメラは、フリアーのE6 とFLIR ONE PRO です。現場などできちんと温度を測定する必要があるときはE6 を使い、FLIR ONE PRO は普段から持ち歩くためのものと位置付けています。
サーモグラフィカメラが活躍する場面のひとつが、完成見学会です。松尾さんがカメラを手に説明することもありますし、来場者にカメラを渡して、自身で見て確かめてもらうこともあると言います。
 リアルタイムでサーモグラフィカメラを使い、温熱環境を可視化することで衝撃を受ける来場者が多くいます。消費者は「計算結果より、視覚的なインパクトで判断します。契約率も上がるかもしれません」と松尾さんは話します。
 また、リフォーム・リノベーションの現場でも、サーモグラフィカメラが威力を発揮します。改修前の状態を、サーモグラフィカメラで見れば、熱環境上の弱点がすぐに把握でき、効果的な改修の計画を立てるのに役立ちます。
 ストック型市場への転換が叫ばれる中、断熱改修もストック市場では有望な分野だと言われます。松尾さんは「サーモグラフィカメラで既存住宅の性能を見せれば、断熱改修の潜在的な需要を引き出せるのではないか」と助言をしてくれました。まさに、サーモグラフィの視覚的なインパクトを利用することで、ビジネスチャンスが拡大する可能性もありそうです。

高断熱住宅に合った設定がカギ

サーモグラフィカメラの活用にあたってまずやるべきは、カメラの設定です。オートのまま使うと、測定スケールが変わり、ごくわずかな温度差でも画像に反映されて温度ムラがあるように見えてしまいます。高断熱の効果をきちんと見せるには、測定する温度スケールを固定しておくことが大切です。
夏なら10℃~ 40℃、冬なら5℃~ 35℃と、「住宅の性能を最も良く表せる」設定にしておきましょう。なお、フリアーの現行ラインアップでスケール固定が可能なのは、E6-XT 以上の機種とFLIR ONE PRO となっています。その他の設定はデフォルトのままでも大丈夫です。
 設定ができたら、あとは回数を重ねてサーモグラフィカメラに慣れていきましょう。松尾さんも「とにかくカメラを持って撮りまくること」と説きます。
 使っていくうちに思わぬ発見をすることもあります。例えば、夏、自身の設計した住宅の周辺にカメラを向けたところ、水が張った田んぼなのに、想像以上の高温になっていることが判明。夏の通風はほとんど効果がないと気づいたそんな経験もあるそうです。
 サーモグラフィカメラは、今や消費者でも入手できるほど身近な存在になっています。消費者からも住宅の性能が「丸見え」になる時代がすぐそこまで来ています。工務店は、サーモグラフィカメラを実務でしっかり活用し「見られてもいい住宅」をつくることが、今後の生き残りのためには必要になっていきそうです。

今回お話を聞かせて頂いたのは、松尾和也(まつお・かずや)さん。(株)松尾設計室代表取締役、パッシブハウス・ジャパン理事。1975 年兵庫県生まれ。1998 年九州大学工学部建築学科卒業(熱環境工学専攻)。エスバイエルホーム、瀬戸本淳建築研究室、プレストを経て、2003 年松尾設計室に入社、2009 年にパッシブハウス・ジャパンを立ち上げた。

 

右のフォームよりPDFデータをダウンロード頂けます。

その他のお問い合わせに関しては info@flir.jp より受け付けております。

Related articles

Case Study

雨漏の特定、補修後の確認にサーモグラフィを活用

Read more
Case Study

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラ活用事例

Read more
Back to top