サーモグラフィで水漏れを検出する方法

水漏れや湿気の侵入は、家屋または建物に深刻な被害をもたらす可能性があり、多くの場合、手遅れになるまで発見が難しいことがあります。サーモグラフィカメラを使用すれば、適切な条件下であれば、破壊的な検査を行わずに隠れた水分や湿気の問題を特定することが可能です。

建物内の湿気の原因はさまざまで、湿度(季節を問わず発生)、結露、配管の漏れ、雨や雪、さらには人間や動物の呼吸も含まれます。通常、低レベルの湿気は問題ありませんが、漏れや大量の結露は、深刻な問題を引き起こす可能性があります。サーモグラフィカメラは、壁の中の水分を「見る」ことはできませんが、水の存在を明らかにする微妙な温度差とパターンを検出することができます。

湿気のパターン

建物内の湿気は、水の位置に応じて広がり方が異なり、通常は特徴的なパターンを示します。

壁 - 水が下方に広がる際、上部から下向きに広がる三角形のパターンを形成

天井 - 水分が広がる際、形が一定しない不定形で、湿った部分、湿気を帯びた部分、乾燥した部分が混在し、それぞれ異なる温度を示すパターンを形成

洪水 - 水が壁の下部から吸い上げられ、断熱材や壁の柱部分に浸透して上方に広がるパターンを形成

温水管 - 漏れがある場合、漏れている部分が暖かいエリアとして表示される

湿気は建物内で最も検出が難しい問題の一つです。兆候は微妙で見逃しやすく、多くの場合、水が天井から滴り落ちて初めて気付くことがあります。サーモグラフィーのトレーニングは、識別だけでなく、仕事に適したカメラを入手するのに役立ちます。

湿気の検出に最適な赤外線カメラとは?

湿気は、微妙な熱差しか引き起こさない傾向があります。湿気を検出できるサーマルカメラには、高解像度と優れた熱感度(NETD)が必要です。これにより、小さな温度差でも正確に表示されます。熱感度に関しては、数値が低いほど性能が良いとされます。湿気の検出には、30mKの感度を持つカメラが最適です。一方で、100mKの感度を持つカメラは、大きな温度差を検出する必要がある産業用途に適しています。

さらに、サーマル画像のレベルとスパンを手動で調整できるカメラを使用することが最適です。湿気の問題は、画像の温度範囲を約10°Cから20°Cに調整することで最もよく確認できます。この調整により、微細な温度差が際立つようになります。

この用途に最適なサーマルカメラには、基本的な用途向けのFLIR E6、高解像度のオプション向けのFLIR E8およびFLIR E95などがあります。

湿気計もお忘れなく

サーマルカメラは、水の位置を特定し、湿気の程度を概算するのに役立ちますが、湿気のように見えるパターンを特定しても、水の存在を保証するわけではありません。壁の温度差が湿気以外の原因で発生している場合も多々あります。表示内容を確認するには、常に湿気計を使用して、サーマルカメラが検出した内容を確認してください。

FLIRExtechの湿気計は、あらゆる用途に対応する複数の検出オプションを提供しています。特に、FLIR MR176のようなモデルは、サーモグラフィと湿気測定の両方の機能を組み合わせており、湿気の位置特定と検査を一台で行うことが可能です。

建物検査で水漏れを探す際は、時間をかけて丁寧に調査することが重要です。サーマルイメージャーで水を検出するのは、蒸発、熱容量、または伝導によって引き起こされる温度差によるものです。これらのプロセスは、天候条件や室内の湿度の影響を受けることがあります。サーマルイメージャーがどのように湿気を検出できるのかを十分に理解するには、Infrared Training Center(ITC)でサーモグラフィーのコースを受講することを検討してください。

Related articles

How To

自宅の断熱機能が十分かどうかを確認したことがありますか?

Read more
Application Story

フリアーシステムズのカメラで床暖房の不具合を発見

Read more
Download

冷暖房空調設備のプロにサーモグラフィが必要な理由トップ5

Read more
Back to top