サーマルカメラのキャリブレーション

非接触温度測定の分野では、サーマルカメラは目に見えない赤外線の世界を明らかにできる優れたツールとして際立っています。ただし、熱画像を描画する機能の背後には、温度測定値の精度と信頼性を確保するための重要なステップであるキャリブレーションと呼ばれる繊細なプロセスがあります。
FLIRが製造するようなサーマルカメラは、物体から放出される赤外線エネルギーを検出することによって動作します。このユニークな機能により、対象物に物理的に触れることなく温度を測定できるようになり、電気機器の検査から建物の故障診断に至るまで、さまざまな業界で貴重なアセットとなっています。
ただし、正確な温度測定の道のりは単純ではありません。入射する赤外線エネルギーは測定対象物からだけではなく、カメラの内部コンポーネントからの反射や内部温度の変動も含まれます。これらの課題を克服するために、サーマルカメラは徹底的なキャリブレーション調整プロセスを通過します。
サーマルイメージング技術の世界的リーダーであるFLIRは、キャリブレーションを最高レベルに引き上げています。FLIRのサービスラボでは、サーマルカメラの性能を正確に調整および検証するために、特殊な機器と技術を採用しています。
キャリブレーション調整プロセスでは、画像の均一性から始まり、カメラのイメージャ全体のすべてのピクセルが赤外線エネルギーに一貫して応答することを確認します。次に、入射エネルギーについて、制御された環境内の既知の温度点と相関されます。このデータは、各カメラの固有のレンズ、フィルター、温度範囲にカスタマイズした測定モデルを作成するために使用されます。
最後に、調整されたサーマルカメラは厳格な試験を受け、その測定値が黒体と呼ばれる較正済みの標準と比較されます。このプロセスはキャリブレーションと呼ばれ、カメラが指定された精度とパフォーマンス要件を満たしていることを検証します。
キャリブレーション証明書を伴うキャリブレーション調整はFLIRのみが提供でき、FLIR CAREおよびFLIR Protectサービスプランの一部となっています。
キャリブレーション証明書は、サーマルカメラの精度と信頼性を証明する公式文書の役割を果たします。各温度レベルの測定補正や測定値に関連する不確かさなど、キャリブレーションプロセスに関する詳細情報を提供します。
メーカーの技術仕様は、期待される精度に関する指針を提供しますが、カメラの性能の具体的な証拠を提供できるのは詳細なキャリブレーション証明書だけです。さらに、キャリブレーション証明書は、ユーザーが時間の経過に伴うカメラのパフォーマンス逸脱を考慮するのに役立ちます。
自己テストは、サーマルカメラの性能の大まかな指標を提供しますが、認定ラボによる定期的なキャリブレーションを置き換えることはできません。通常、セルフテストには氷や沸騰した水などの参照ターゲットの測定が含まれます。ただし、温度と赤外線エネルギーの関係は非線形であるため、正確なキャリブレーションにはより広範囲の温度点が必要になります。
熱データの完全性を維持するためには、定期的なキャリブレーションが不可欠です。FLIRは、ほとんどの用途で年に1度のキャリブレーションを推奨しています。これにより、カメラの正確性と信頼性が確保され、意思決定者は自信を持って測定値を信頼できるようになります。
サーマルカメラのキャリブレーションは単なる技術要件ではなく、サーマルイメージングプロセスの不可欠な部分です。キャリブレーションにより、熱測定の精度と信頼性が保証されるため、さまざまな分野の専門家は情報に基づいた意思決定を行い、正確な温度データに基づいて予防措置を講じることができます。