Over-the-Air(OTA)アップデート

Over-the-Air(OTA)アップデートでカメラを最新状態に保つ

OTAとは?

Over-the-Air(OTA)は、最新かつ最高の機能と新しいファームウェアアップデートをFLIRカメラにワイヤレスで配信する機能です。カメラをWi-Fiに接続すると、新しい機能やバグの修正、ファームウェアのアップグレードが自動的に検索されるため、手動で操作をする必要がなくなります。サービスオフィス、営業担当者経由、あるいはUSBケーブルでカメラを更新する必要はなく、OTAの更新で自動的に処理されます。測定ツール、アセットタグ付け、録画、画像モードなどカメラの機能は常に最新状態に維持されます。OTAと互換性のある製品については、このページの下にある一覧を参照してください。

OTAの仕組み
以下の簡単な手順に従ってください。

1. カメラがWi-Fi経由でインターネットに接続されていることを確認します。

2. カメラ設定で更新が利用可能との通知(今日はポップアップ通知なし)

image3dcgfb.png

3. 「update(更新)」メニューから「Download(ダウンロード)」を選択し、完了するのを待ちます。

image691または.png

4. ダウンロードしたら、「install(インストール)」を選択します。

imagevitgm.png

5. 準備完了!更新を実行する前に、カメラを再起動する必要があります。

image4w4t9.png

OTA対応ののカメラについては、こちらをクリックしてください。

Back to top