サーモグラフィカメラで石炭パイル保管場所の火災リスクをコントロール

大きな石炭パイルで石炭を保管すると、自然発火のリスクがあります。 災の発生後に対処するよりも、予防する方が良いのは明らかです。 フリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、チェコ共和国のトゥシミツェにあるNástup Mines Cooperationの安全確保に役立っています。 このシステムにより、石炭パイルの温度の継続的な遠隔監視に対する費用効果の高いソリューションがもたらされます。

可燃性物質を大量貯蔵すると、廃棄物貯蔵庫、木材や紙の備蓄品、さらにはセメントや石炭の貯蔵場といった多くの大規模保管場所における火災のリスクにつながります。 自然発火は通常、物質の温度上昇の結果として、貯蔵品の最下層で発生します。 表面層を常に監視することで、過熱箇所を早期に発見し、火災発生の予防措置を講じることができます。

完全に自動化された赤外線温度監視

効果的なソリューションの好例として、フリアーシステムズのインテグレーターであるENELEX(www.enelex.cz)がチェコ共和国のトゥシミツェにあるNástup Mines CooperationのHomogenization Storage Yard SDに提供したソリューションが挙げられます。 ENELEXはこの場所に向けて、石炭パイルの継続的な完全自動監視を行うためにフリアーシステムズのサーモグラフィカメラを提供しました。 保管場所のサイズが大きいため、ポータブルなサーモグラフィカメラを使用することは、この重要な業務に対して現実的な解決策ではありません。 およそ800×200メートルの面積を誇るこの現場に保管される数十万トンもの石炭を常に監視できるのは、完全に自動化されたシステムしかありません。

継続的な赤外線監視に対する幅広い経験

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、継続的な赤外線監視用途に対する同社の幅広い経験を理由に選択されました。 プリント基板からシステムに至るまでの品質管理の範囲は、製鉄工場やガラス生産ライン、廃棄物処理計画、その他の産業プロセスといった厳しい産業環境において運用できるように設計されています。

このシステムは、現場の重要な位置にある5本の鋼管鉄柱に設置された固定型サーモグラフィカメラFLIR A310がベースとなっています。 カメラはエリア全体を最適にカバーするために、事前に規定された最大温度閾値を超えた場合はオペレーターにアラームを直接送信するように設定されています。 音声アラームとモニター上の表示アラームにより、自然発火の可能性をオペレーターに通知します。

このシステムによって重要な位置の正確な確認と詳細な解析ができるため、過熱箇所を冷却して火災を防止することが可能です。 保管場所のサイズが大きいため、制御信号とカメラの信号は、カメラを設置した鉄柱から制御室まで全長3kmの光ファイバーケーブルで送信されます。

あらゆる種類の現場で火災リスクを管理

サーモグラフィカメラは過去10年にわたり、温度監視や測定の用途、さらにはそのナイトビジョン機能を使用した状況にも規模を拡大して適用されてきました。 それらのカメラの適用に成功している分野のひとつが、火災リスクにさらされている現場です。 このように、サーモグラフィカメラによって企業は木材や紙、プラスチック、廃棄物などの材料を保管でき、さらにセメントや石炭の産業では工場や保管場所の安全性を高めることが可能になりました。

安全性とはもちろん、保管した材料自体を保護するだけでなく、保管場所付近のエリアにいる従業員やその他の人々の安全を確保することも意味します。 それに加えて、資産の損失、消防活動に使われる水による損傷、生産ラインの停止など、火災の結果生じる損害のリスクもあります。 それらの現実的なリスクの観点から考えると、サーモグラフィカメラを用いた自動温度監視システムにかかる費用は決して大きくなく、非常に価値のある投資となります。

固定型サーモグラフィカメラFLIR A310、完全で費用効果の高いパッケージ

   

フリアーシステムズのA310サーモグラフィカメラは完全で費用効果の高いパッケージであり、さまざまな環境に対して簡単に導入できます。 このシステムには、設置に必要なすべての部品が付属されています。

  • 特許取得済みの非冷却式半導体マイクロボロメーター検出器を搭載した固定型サーモグラフィカメラFLIR A310
  • インターフェース方式の入力/出力ボックス
  • 柔軟性の高いソフトウェア開発キットにより、オペレーターはカメラの視野角の範囲内で事前に定義したエリアに対するアラーム条件を設定および変更できます。 それらのアラームは、入出力ボックス内のリレー出力とアナログ出力を制御します。 例えば、規定されたエリア内の温度が事前定義された値を下回る、または上回る場合に、リレーアラームを生成できます。

フリアーシステムズではその他すべての自社製品と同様に、特定用途の要件を満たすため、接写レンズや広角レンズ、望遠レンズといった幅広いアクセサリーレンズを提供しています。

Back to top