熱による危険から守る:なぜ林業の窯とバイオマス乾燥機は異常発熱検知システムを必要とするのか

林産物の製造には、市場に木材を準備するための窯や乾燥機が必要です。

これらの重要なプロセスでは、湿気を取り除き、木材を安定させて品質を向上させ、出荷前に製品を最適化しますが、窯と乾燥機はその性質上、林業部門で最も火災が発生しやすい環境の1つにもなります。

データを信じましょう:産業火災により毎年10億ドル単位の損失が発生

最近のデータでは、林業施設での火災がどれほどコストの高いリスクになっているかが明らかになっています。昨年、米国では工業施設または製造施設で38,000件以上の火災が報告されていました。グローバルリスクコンサルタント会社のTÜV SÜDによると、こうした火災が約12億ドルの損害をもたらし、かなりの割合が乾燥や窯の工程などの高温を伴う製造プロセスに由来しています。

その性質上、窯や乾燥機から発生する火災は、より広範な林業火災統計に数えられることが多く、全体的なリスクにおける産業プロセスの役割が不明瞭となっています。しかし、熱による火災の規模を推測することは可能です。

最近のNFPAのサマリーによると、2017年から2021年にかけて、米国の消防署は、工業施設または製造施設で年間平均36,784件の火災に対応し、直接的な物的損害は年間15億ドル以上に上りました。これらの火災の多くは、窯、乾燥機、可燃性粉塵暴露のあるエリアを含む木材加工から発生します。

2023年、米国の消防署は、約11万件の非住宅建築火災に対応し、物的損害は31億6,000万ドルに上りました。この数字には、窯や乾燥機の危険が存在する製造施設や木材加工現場での火災が含まれます。

明らかに、林業の窯や乾燥機は性質上、そのような場所での自然の火災リスクを増幅し得ます。木材を持続的に高温にさらし、微細な可燃性粉塵、樹脂の蓄積、乾燥が存在することで、わずかな火花で点火してしまう危険な状況を作り出します。小規模なホットスポットでも、瞬く間に大規模な火災に広がり、在庫に壊滅的な損失をもたらし、コストのかかる修理や長期のダウンタイムを引き起こす可能性があります。

窯と乾燥機の中の隠れた脅威を見逃さない

定期的な手動点検やスポット温度チェックなど、従来のモニタリング方法では、このようなハイリスク環境に対して効果的ではありません。些細な初期の警告サインは容易に見逃され、乾燥と酸素レベルが激しく変化する窯の壁の後ろやダクトの中で、内部のホットスポットが気づかれずに発生する可能性があります。これらの隠れた部分に対処しないと、数時間または数日間にわたって燻った後、発火する可能性があります。

フリアーシステムズの異常発熱検知(EFD)技術は、このような困難な環境向けに特別に設計された、非接触の継続的な熱モニタリングを提供します。フリアーシステムズの高耐久性の高解像度サーマルカメラは、煙や炎が現れる危険なレベルに達する前に温度異常を検出します。

バイオマス窯および乾燥機における異常発熱検知のための主な装置には、以下が含まれます。

A500f-A700F-3qtrFrtLft-01.png

FLIR A700f アドバンスドスマートセンサー

このカメラは、過酷な環境下の産業用ヒートゾーン向けに設計されており、既存のSCADAまたは消火システムと統合できるプログラム可能なアラームも搭載し、サーモグラフィを継続的に提供します。
A500-EST-3qtrFrtLft.png

FLIR A400/A500シリーズ

これらのカメラは、多用途でコンパクトなため、乾燥機のエンクロージャ内や、発火リスクの高いコンベアの搬送ポイントの近くへの設置に最適です。
ax8.png

FLIR AX8

サーモグラフィと可視画像を組み合わせることで、リアルタイムの温度マッピングと視覚的検証を実現し、蒸気やほこりによる誤警報を低減します。

fh-series-r_smaller.png

FLIR FHシリーズR

サーモグラフィと4K可視画像を組み合わせて火災リスクを早期に検出し、VMSを介してホットスポットを即座に検証し、車両の排気による誤警報を低減する、林業などの過酷な屋外環境向けに構築された頑丈なマルチスペクトル固定カメラです。遠隔地の高リスクエリアでの連続的で信頼性の高い異常発熱検知に最適です。

実際の影響:火災発生前に損失を防ぐ

wood kiln_1276132686.jpg

バイオマス処理および廃棄物処理施設では、フリアーシステムズのサーモグラフィシステムが、完全な着火前に隠れたホットスポットを検出し、大規模な損失を防止しています。

例えば、TAV Ludwigslustの廃棄物モニタリングシステムは、フリアーシステムズの包括的なEFDシステムを導入した後、深刻な火災事象をゼロにしました。2014年に発生した火災事故では、外部の消防介入が必要となり、同社の推計によると€最大500万ユーロの損失が発生したとされています。

同様に木材製品環境でフリアーシステムズは、Viper Imagingを介して統合し、温度異常を継続的に監視し、火災が広がる前に、オペレーターが換気、清掃、シャットダウンを行う時間を提供しています

異常発熱検知は、物理的な資産を保護するだけでなく、工場においてますます厳しくなる保険・安全規制を満たすのにも役立ちます。偶発的な火災による環境被害を最小限に抑えることで、持続可能な林業の目標をサポートします。

林業の過酷な環境に耐える設計

フリアーシステムズのEFDカメラは、窯や乾燥機の厳しい条件向けに設計されています。粉塵、乾燥、極端な温度にも耐えると同時に、一貫した再現性の高い熱データを提供します。オンボード分析によって面倒なアラームが低減され、実際の脅威に焦点が当てられ、オペレーターが生産に集中できるようになります。

遅延により発生するダウンタイムと損害

バイオマス窯や乾燥機内で火災リスクが高まったときは、一刻を争います。ごく小規模な点火でも、急速に施設全体を巻き込む火災となれば、作業員は火災を封じ込め、損傷の修復のために時間を割かれるため、数日または数週間のダウンタイムが発生する可能性があります。TAV Ludwigslustによれば、生産機会の損失、緊急対応、機器の交換、環境浄化のコストは、何百万ドル規模に上ることも少なくありません。

熱による異常発熱検知は、可能な限り早期の警告を提供することで、オペレータは断固とした行動を取り、ビジネスを保護することができます。

早期措置により資産損失を防止

操業に熱が不可欠である業界では、フリアーシステムズの異常発熱検知ソリューションが、監視を担当するオペレーターと現場の所有者が必要とする包括的な保証を提供します。大切な窯を火災から守るため、今すぐ乾燥機を保護しましょう。

フォームに必要事項を記入していただくと、フリアーシステムズの異常発熱検知エキスパートから、林業の運営を安全かつ円滑に進めるためのカスタマイズされたソリューションをご紹介します。

Back to top