産業用超音波カメラを使用した部分放電検出方法

電気事業者は長年にわたり、高電圧電気機器の部分放電(PD)測定を行ってきました。部分放電は、絶縁体劣化の指標であり、機器の故障や、さらには致命的な事故につながる可能性があります。従来の超音波カメラでは、システムは大規模で煩雑な場合があり、検査レポートは通常、音響エンジニアが分析する必要があります。これを考慮すると、検査の頻度が減り、モーター、発電機、開閉装置、変圧器などの機器がPD関連の問題に脆弱になる可能性があります。
FLIR Si124産業用音響(超音波)カメラは、安全な距離から広い領域をスキャンすることで検査を高速化します。
音響画像、つまり超音波音を見る能力は、公益事業組織が部分放電(PD)の存在を特定するために使用する効果的な方法として注目されています。これにより、専門家はより頻繁な予知保全ルーチンを実施できるため、重要なシステムのダウンタイムにつながる可能性のある差し迫った電気的故障の重大な最初の警告を提供できます。FLIR Si124産業用音響(超音波)カメラは、音波を感知、表示、記録して、正確な音響画像を生成します。音響画像は、使いやすい人間工学に基づいた片手操作のカメラソリューション(重量980グラム)で、デジタルカメラ画像にリアルタイムに反映されます。
高電圧電気システム内の部分放電を迅速かつ安全に特定
FLIR Si124産業用音響(超音波)カメラを使用すると、専門家は最大100メートル離れた場所から問題を安全に検出し、放電パターンを解析できます。このカメラは、表面放電、浮遊放電、空気中への放電の3つの部分放電タイプに分類されます。放電のタイプと重大度を知ることで、ユーザーは修理に優先順位を付けることができます。
画像の撮像はWi-Fi経由でFLIR Acoustic Camera Viewerクラウドサービスにすばやくアップロードされ、ユーザーはシステム生成部分放電(PD)パターンをさらに詳細に分析できます。ユーザーはレポートを作成し、同僚と簡単に共有できます。
システムはPDタイプの分類とPDパターンを迅速に提供し、さらなる分析を可能にします
FLIR Si124 は、より頻繁な検査を可能にするため電力事業者は電力の流れを維持できます。
FLIR Si124の詳細または製品デモのお問い合わせはこちらwww.FLIR.jp/si124