製薬工場で隠れた空気漏れを早くに捉えて重大事故を防止し、コストを削減

グローバルな製薬会社が、音響カメラは工場エリアでの隠れた空気漏れを検出するための、信頼性が高く、高速で、使いやすい予知保全方法であることを発見しました。

産業環境では空気漏れが共通する問題です。圧縮空気システムのリークに関する研究によると、平均リーク率は約25%ですが、一部の施設ではリークによって圧縮空気が最大80%失われています。検出および対処が遅れた場合、これらの漏れは追加コスト、計画外の停止、さらには潜在的な安全上の危険を引き起こす可能性があります。工場や製造施設の特に空気漏れが発生しやすい場所には、機器のパイプライン、パイプ、バルブ、機器の隙間などがあり、通常、これらの箇所は肉眼では見えず、特殊な状況監視機器でのみ追跡可能です。

事業継続性の確保と事故防止

ある大手の国際的な製薬およびバイオテクノロジー企業は、圧縮空気漏れを危惧し、適時に検出する効果的で使いやすいソリューションを探していました。会社の漏洩検出の要件として速度、精度、信頼性を重要視していた同社は、音響カメラを使用してバルブ検査と漏洩検出を行い、施設内の圧縮空気、蒸気、ガス、真空漏れを突き止めることを決定しました。’同社は直ぐに、デバイスが隠れた漏れを効果的に捉える様子や、一度に広範囲にわたる区域をスキャンできる事実に感銘しました。このデバイスは、漏れの正確な位置を特定するだけでなく、漏れの規模とコスト計算も行うことができます。このため、同社は、機器のメンテナンスと修理に関するデータに基づく計画を立てることができるようになりました。

Si124-LD-Plus_composite.png

FLIR Si124音響カメラ

迅速かつ信頼性の高い空気漏れ検査の最適ソリューション

この製薬会社は、定期的な予知保全体制にFLIR Si124-LD Plusのような音響カメラを使用することで、工場エリアの空気とガスの漏れを検出し、潜在的な安全上の問題を防ぎ、操業の継続を確保することができました。時間、コスト、エネルギー節約という明らかな利点に加えて、同社が、デバイスを簡単に最小限のトレーニングで、メンテナンスサイクルに組み込めたことはうれしい驚きでした。

NL_compressed_air_systems.jpg

漏れは圧縮空気システムにおける無駄なエネルギーの主要な原因となります。

空気漏れ検出用音響カメラの利点:

  • 隠れた圧縮空気漏れを早期に見つけることで、時間、エネルギー、コストを節約します。
  • 空気およびガス漏れを早期に検出することで、稼働継続性を確保します。
  • 広範囲にわたる区域を素早くスキャンし、重要な問題を正確に特定します。
  • 最小限のトレーニングで、メンテナンスサイクルに簡単に組み込めます。
  • 機械学習主導の分析で、リアルタイムの結果や、メンテナンスおよび修理計画のための実行可能なデータを提供します。

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

Si シリーズのプラグインを搭載したFLIR Thermal Studio Suite

赤外線サーマルカメラまたはこのアプリケーションの詳細については、www.FLIR.com/si124にアクセスしてください。

Back to top