圧縮空気システムにおける漏れの検出:FLIR Si124産業用音響カメラによるAir Power East社の成功事例

FLIR Si124音響画像カメラ Air Power East社の漏れに対する切り札

課題

Atlas Copco社のトップ代理店として30年以上の経験を持つ家族経営のAir Power East社は、イースト・アングリアのさまざまな業界に高品質の圧縮空気システムの供給に特化しています。Jason Sewell氏の指揮の下、同社は信頼性が高く効率的なソリューションを提供することで高い評判を確立しています。

しかしながら、システムを完全に漏れなしにするという大きな課題に直面しました。この課題は、Paul Musgroveが管理する農業メーカーなどのクライアント間で共有されていた課題です。Jasonはこの問題に焦点を当てて、「お客様は完全に漏れなしであることを証明できるようにすることを私たちに求めています。」と述べています。

同時に、Paul Musgroveは圧縮空気システムを管理および保守する効果的な方法を模索していました。具体的にはエネルギーの無駄と運用コストの削減に焦点を置き、「特にエネルギー価格が変わらない場合は、可能な限り節約する」必要性を強調しました。

この2つの課題で求められていたのは、Air Power East社の品質と効率性に対するコミットメントを維持しながら、クライアントの特定のニーズに対応するための革新的なアプローチでした。

解決方法

密接に結びついているこれらの課題に取り組むべく、Jasonはトレーニングおよび予知保全機器の独立系のサプライヤーであるBaseline-RTS社に接触しました。同社は、Air Power East社にエア漏れを正確に検出できる先進音響画像ツールであるFLIR Si124カメラを紹介しました。Jasonは、以下のように説明しています。「私たちは腰を下ろし、さまざまなモデルの市場調査を行い、そしてそのトップにたどり着きました。そこで、FLIR に連絡して Si124 を見せてもらいました。それ以来、ずっと気に入っています。」

Si124は、圧縮空気システムにおける加圧漏れを素早く特定、または高電圧電気システムからの部分的な放電を検出する片手で操作できる軽量のツールです。124個のマイクロフォンが装備され、超音波情報を視覚的に表示する正確な音響画像を生成します。この画像はデジタルカメラの画像上にリアルタイムで置き換えられるため、音源をピンポイントで見つけることができます。Si124カメラは、騒々しい産業環境でも、従来の方法より最大10倍高速で問題を検出できます。さらに、FLIR Thermal Studioと互換性があり、オフラインで編集、分析、高度レポート作成ができるため、施設は公共料金を節約する上で役立ち、新しいコンプレッサーの設置費用を先延ばしにできます。

成果

Si124カメラを導入することで、革新的な結果が得られました。Jasonは、カメラの有効性について以下のように説明しています。「私たちはお客様と一緒に歩き回り、画面上で見つけたものを正確に示しました。そうすることで、小さな漏れが見つかった場合は、それを修正して、システムに漏れがないことをお客様に証明できます。」 このアプローチによって、圧縮空気システムの効率を高められたばかりでなく、Air Power East社のサービスに対するお客様の信頼を強固なものにできました。

定量的な結果は、Si124の影響を明確に表しています。カメラによって、毎分約100立方フィート(CFM)、つまり毎秒約50リットルの漏れの検出が可能になりました。これは約18.5キロワットのコンプレッサー電力に相当し、特にエネルギー価格の上昇を考慮すると、大幅なエネルギーとコストの削減になります。

結論

Air Power East社が圧縮空気システムの複雑な課題に対処するためにFLIR Si124カメラを採用したことは、産業環境における革新的なテクノロジーのパワーを説明しています。空気漏れの検知と改善が成功したことで、運用効率が向上するだけでなく、農業メーカーのエネルギーとコストの大幅削減にもつながりました。このケーススタディは、複雑な産業問題の解決における高度なツールの有効性を実証し、産業プロセスの最適化におけるテクノロジー主導のソリューションの重要性を明らかにしています。

Related articles

Tech Note

Streamline Acoustic Camera and User Management with the Organization Feature

Read more
Application Story

手遅れになる前に隠れた空気漏れを発見することで、自動車産業の生産性と競争力が向上

Read more
Application Story

空気漏れの音響検出器による二酸化炭素排出量の削減

Read more
Back to top