Infrared Guided Measurement
From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.
IGMとは?
赤外線計測ガイド(IGM)は、サーマルイメージングセンサーFLIR Lepton®を利用して対象エリアの温度差を表示し、さらなるテストや調査が必要な問題箇所の正確な位置を明らかにします。
問題箇所の特定をより正確に、そしてよりシンプルに。
壁の裏、床板の下、天井の裏などに 隠れている問題箇所を 確認したいなら、 フリアーシステムズにお任せください。独自のサーマルテクノロジー、赤外線計測ガイド(IGM™)を利用すれば、勘に頼ることなく効率的に作業を進め、時間を節約することができます。 また、危険な状況を回避し、安全を確保することも可能です。 問題箇所が分かれば、作業の見通しも立ちます。

作業対応を迅速化
IGMテクノロジーに対応したフリアーシステムズのツールがあれば、より安全かつ効率的に作業を行えます。 赤外線計測ガイド(IGM)を使用することで、電気的な不具合の発生源を推測するのではなく、注意すべき配線やヒューズを正確に把握できます。 スピーディーに問題を発見し、作業効率を高めることで、信頼性も向上します。

作業をより正確に、そしてシンプルに
「時は金なり」と言いますが、フリアーシステムズのIGMツールがあれば、作業エリア全体を迅速にスキャンし、問題を発見し、適切に対処することができます。 ダクトの漏れや換気口の詰まりも簡単に見つかります。