Especificaciones de la cámara termográfica que debe conocer antes de comprar

La cantidad de especificaciones que se muestran para una cámara termográfica puede ser abrumadora al intentar encontrar la cámara que ustede necesita. Una especificación aislada no le ofrecerá mucha información sobre la cámara; en su lugar, la capacidad de una cámara termográfica viene determinada por una combinación de factores.

Todas las especificaciones proporcionan información útil, pero estas son las principales que debe tener en cuenta para asegurarse de comprar la cámara adecuada para su aplicación:

Intervalo

El rango es todo el intervalo de temperaturas a las que se calibra la cámara y que puede medir.

Algunas cámaras tienen múltiples rangos para medir con mayor precisión un rango más amplio de temperaturas. Conozca las temperaturas que es probable que encuentre en su aplicación: seleccionar una cámara con un rango de temperatura más alto es especialmente importante para ciertas aplicaciones industriales, como medir equipos de alta temperatura como calderas, hornos o hornos.

range-1.jpg

Las aplicaciones como la medición de la temperatura de los hornos (izquierda) requieren una cámara con un rango de temperatura alto. Cuando una cámara está fuera de rango, un * junto a la temperatura indica que la cámara está adivinando la temperatura.

Campo de visión (FOV)

El campo de visión está determinado por el objetivo de la cámara y es la extensión de una escena que la cámara verá en un momento dado. Para el trabajo que se realiza en primer plano, necesita un objetivo con un FOV gran angular (45° o superior). Para trabajos de larga distancia, necesita un teleobjetivo (12° o 6°). Algunas cámaras pueden estar disponibles con varios objetivos para diferentes aplicaciones.

field-of-view-comparison-1.jpg

El FOV determina cuánto ve la cámara y desde qué distancia. Un teleobjetivo es mejor para medir a distancia (izquierda), mientras que un objetivo gran angular es mejor para trabajos de primeros planos (derecha).

Resolución infrarrojos

La resolución de la cámara es el número de píxeles que tiene la cámara en la escena. Una mayor resolución significa que cada imagen contiene más información: más píxeles, más detalles y una mayor probabilidad de obtener una medición precisa. Según su aplicación, especialmente cuando puede acercarse al objetivo, es posible que pueda escapar con una cámara de menor coste y menor resolución. La medición de objetivos más pequeños desde lugares más alejados requerirá una mayor resolución.

low and high resolution-1.jpg

Las cámaras de baja resolución son más adecuadas para medir objetivos a una distancia cercana (izquierda). Se requiere una cámara de alta resolución para medir a distancia (derecha).

Sensibilidad térmica (NETD)

La sensibilidad térmica o la diferencia de temperatura equivalente de ruido (NETD) describe la diferencia de temperatura más pequeña que puede ver con la cámara. Cuanto menor sea el número, mejor será la sensibilidad térmica del sistema de infrarrojos. Una advertencia: las cámaras de fabricantes de bajo coste pueden ocultar una sensibilidad deficiente al tomar NETD a 50°C en lugar del estándar de la industria 30°C.

Si los objetivos que necesita medir normalmente tienen grandes diferencias de temperatura, una cámara con una NETD baja probablemente no sea necesaria. Sin embargo, para aplicaciones más sutiles, como detectar problemas de humedad, necesitará más sensibilidad.

Studs in wall-JPEG (Web - 72 dpi) (1).jpg

La detección de detalles sutiles, como los montantes de una pared, requiere una alta sensibilidad térmica.

Enfoque

Las cámaras pueden ser de enfoque fijo, lo que significa que siempre están enfocadas; tienen enfoque manual, lo que significa que el usuario ajusta el enfoque en la cámara; o enfoque automático, lo que significa que la cámara enfocará automáticamente en función de lo que puede ver para el contraste en la escena. En general, más cámaras de nivel básico tendrán un enfoque fijo, y las cámaras de alto rendimiento tendrán un enfoque manual o automático. La ventaja del enfoque manual frente al automático depende de las necesidades del usuario.

out-of-focus-and-in-focus-1.jpg

Se requiere una imagen enfocada para medir la temperatura con precisión.

Rango espectral

El rango espectral es el rango de longitudes de onda que el sensor de la cámara detecta, medido en micrómetros (µm). La mayoría de las cámaras de detección de gases (como los detectores de propano, metano y butano) son cámaras de onda media, lo que significa que tienen un rango espectral de 3µm a 5µm. Casi todas las demás cámaras termográficas son de onda larga y tienen un rango espectral de 8µm a 14µm. Las cámaras de onda larga son adecuadas para la mayoría de las demás aplicaciones, desde inspecciones eléctricas hasta extinción de incendios.

midwave-and-longwave-pics.jpg

Las cámaras de onda media se utilizan para detectar gases como propano, metano y butano (izquierda), mientras que las cámaras de onda larga se utilizan para la mayoría de las demás aplicaciones (derecha).

Tenga en cuenta estas especificaciones importantes a la hora de determinar qué cámara termográfica es la mejor para sus necesidades. Recuerde que si mira solo un valor de especificación, no tendrá una buena indicación de las capacidades de una cámara termográfica. Por ejemplo, si necesita detectar problemas sutiles como la humedad, tener una alta resolución no le hará ningún bien si la cámara no tiene también una alta sensibilidad térmica.

Si necesita un lugar para empezar, eche un vistazo a la serie Exx de FLIR para una buena cámara portátil de uso general. Para trabajos eléctricos de larga distancia o de servicios públicos, eche un vistazo a la serie T de FLIR, y para trabajos de cerca o para una opción básica, considere una cámara de bajo coste como FLIR ONE Pro o FLIR C3

Back to top